This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:是否需要 PGND 和 GND 连接?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425896/bq25125-pgnd-and-gnd-connection-required

器件型号:BQ25125

工具与软件:

常见问题解答帖子表示 PGND 和 GND 需要连接在一起。

 BQ25125原理图检查清单还提到了"确保 USBGND 和 PGND 连接在一起"。 我认为这是错误(没有 USBGND)、表示 GND。



 我是否需要将 PGND 和 GND 连接在一起?

是的、在您的印刷电路板(PCB)上、PGND 和 GND 都需要紧密相连。 根据您的设计需求和接地方法、您可以将它们在单独的网络上保持隔离、并将所有接地端(AGND、PgDn、DGND 等)连接起来。 稍后进行星形接地连接、或者您可以将它们都紧固到 PCB 的同一接地平面。

不过、 在 数据表的12.2布局示例中、PGND 看起来像是 不会 连接到 GND。

布局应该是什么样的?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个接地端应该连接起来。 通常、它们通过过孔连接到公共接地层。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    好的,谢谢解释。

    那么示例布局是否错误呢?

    我认为最好更新数据表中的示例。
    目前尚 不清楚 PGND 和 GND 是否已连接!

    此致!

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我将介绍如何修改布局示例、以便添加过孔、使之更清晰。

    此致、

    Juan Ospina