This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:检查放电功能

Guru**** 2550480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208, TPS62902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426047/tps562208-check-for-discharge-function

器件型号:TPS562208
主题中讨论的其他器件: TPS62902

工具与软件:

大家好、团队成员:

当输出被禁用时、是否能够通过从输出侧的外部电容器中移除电荷来快速将输出降至0V?
数据表中的方框图似乎没有此函数、但请允许我检查一下。
如果您未能提供具有放电功能和等效规格的电源 IC、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    我负责 TPS562208、我认为它不具有放电功能。 如果要查找与此相关的器件、我推荐 TPS62902。 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    谢谢你。

    BRS、

    武内正树