请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户设置 PROG 引脚为27.0k Ω。
但是、如果 ICHG 由1.7A 通过 I2C 设置、即使禁用了看门狗、ICHG 也会在每40s 返回到1A。
客户如何知道 IC 在每40秒恢复到默认设置的原因?
它是由 PROG 引脚设置引起的吗?

此致、
奥斯汀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户设置 PROG 引脚为27.0k Ω。
但是、如果 ICHG 由1.7A 通过 I2C 设置、即使禁用了看门狗、ICHG 也会在每40s 返回到1A。
客户如何知道 IC 在每40秒恢复到默认设置的原因?
它是由 PROG 引脚设置引起的吗?

此致、
奥斯汀