This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:可变输出电压

Guru**** 2541480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426433/lm5148-variable-output-voltage

器件型号:LM5148

工具与软件:

是否可以使用 FB 引脚实时控制输出电压? 我们正在考虑使用一个连接到 FB 引脚的微控制器 D/A 输出、以便将输出电压调节到标称输出的+/- 1.0伏特、该标称输出将设置为6.5伏特但实时(未预设)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!

    是的,它是可能的,有许多方法来调整,以上是一种方法来实现。  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。