This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:有关 UCC28065与 UCC28063A 和 UCC28064A 比较的信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A, UCC28064A, UCC28065, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425737/ucc28065-information-on-ucc28065-compared-to-ucc28063a-and-ucc28064a

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件:UCC28063AUCC28064A、、 UCC28063、UCC28064

工具与软件:

您好!

UCC28065作为 UCC28063A 和 UCC28064A 的后续模型发布。

Q1 UCC28065与 UCC28063和 UCC28064相比具有更高的工作频率。 这允许使用更小的无源器件、从而使整个系统更加紧凑。 使用 UCC28065还有其他任何好处吗?

Q2如果在某些情况下使用 UCC28063A 和 UCC28064A 等较旧的器件会更好、请告诉我。 或者通常情况下是否会在新设计中推荐 UCC28065?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    我们明天将提供答案。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    UCC28065的主要改进在于能够支持更高的开关频率(是 UCC28064A 的两倍)。  我认为没有任何其他改进。  如前所述、频率越高、可以使用越小的升压电感器。  其他元件尺寸不会发生显著变化。   

    当不需要更高的开关频率时、可以考虑使用 UCC28064A、UCC28063A 或 UCC28063。   
    如果需要突发模式或需要更好地控制切相、则可以选择 UCC28064A (或-065)器件。  

    如果不 需要突发模式、并且减相阈值可能不太准确、则可以考虑-063/A。  

    选择的关键在于要考虑每个器件的单位成本及其功能集。

    此致、
    Ulrich