This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:GDA、GDB 状态

Guru**** 2526710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422241/ucc28070-gda-gdb-status

器件型号:UCC28070

工具与软件:

嗨、团队:

当 VCC = 0V 时、GDA 和 GDB 是否下拉至 GND?
如果我拉高 GDA 和 GDB、它们是否不会变为高电平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu-san、  

     当 VCC = 0时、在 UCC28070的每个栅极驱动电路中都有一个小型自偏置的 P 沟道或 PNP 晶体管、在 GDX 上形成弱下拉。  该器件能够消耗低电平电流(~μ A 2.5mA)、从而在交流线路上发生通过 MOSFET Crss 耦合的低电平瞬态干扰时使主 MOSFET 保持关断状态。  

    这些下拉电阻不能传导高电流、可能会被高电流上拉电阻和低阻抗电压源过载。   
    当施加 VCC >~2V 时、这些引脚会内部禁用。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    GDA 和 GDB 是否会在任何情况下进入高阻态?

    在以下情况下、GDA 和 GDB 将处于什么状态?

    -当 VCC 介于2V 和8V 之间时

    -当被 SS 终端禁用时

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、  

    在 UCC28070中、GDA 或 GDB 没有高阻态。  它们要么导通、要么关断。  

    当 VCC < 8.8V 且> 2V 时、器件处于 UVLO 状态、并且两个 GDX 输出始终驱动为低电平(OFF)。   

    当被 SS 端子禁用时、 两个 GDX 输出始终驱动为低电平(OFF)。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    我们的客户正在考虑一个保护电路、该电路将在异常期间使 PFC FET 保持开启并熔断保险丝。

    如果在 VCC = 0V 时有一个强上拉电阻、这有可能吗?

    弱下拉电路将被损坏、但这是可以的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、

    我现在更好地理解您原来的问题。  

    特殊保护电路的强上拉可能会在 VCC = 0V 时出现 UCC28070栅极驱动弱下拉、但在0V < VCC < 8.8V 时上拉必须非常强  

    UCC28070栅极驱动器未被额定直接驱动 MOSFET、预计栅极驱动 IC 或缓冲器电路将被用于将 GDX 输出连接至 PFC MOSFET。  然而、GDX 输出实际上是实际的栅极驱动器、根据不同的 IC 进行调整、并在 VCC >~2V 时具有显著的下拉强度。   目前还不清楚在什么 VCC 电压下、下拉强度变得很重要;可能在1V < VCC <3V 之间。  

    确切值不重要、可能会因 IC 和 IC 而异。 重要的是、当 UCC28070上的 VCC 大于0V 时、即使小于8.8V、也可能要求特殊保护电路出于某种原因而采取行动。  在这种情况下、直接保护上拉电阻将面临来自 UCC28070驱动器输出的相当低阻抗的下拉电阻。   

    为了避免这种情况、我建议在每个 GDX 上串联一个1KR 电阻、以便保护上拉电路只能驱动1KR 负载(大约)。
    由于输入引脚电容(例如、通常为5pF)、1KR 串联电阻器不会为发送到栅极驱动器 IC 的正常 PWM 信号产生显著的延时时间。  1KR 将限制电流、从而不会损坏 UCC28070。  

    较低的串联电阻值将进一步降低 PWM 时间延迟、但会允许更高的下拉驱动器电流。  在某个较低的电阻下、栅极驱动损坏的风险变得很大。  您的客户可以在最小化 PWM 延迟时间和最小化保护电路拉动强度之间进行权衡。  

    此致、
    Ulrich