This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:初级和次级引脚1为 PG1或 MODE

Guru**** 2387330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425808/tpsm64406-for-primary-and-secondary-pin-1-is-pg1-or-mode

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

嗨、团队:

干扰  TPSM64406RCHR、 对于 初级单路输出、引脚1应该是 PG1、还是符号中的模式? 数据表已提及 PG1、但仅在说明模式下可用。

(在符号中、它被称为 PG1、但在说明单路输出初级侧时、它仅被称为 MODE。)

请尽快澄清

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该引脚是双功能引脚。

    对于双路输出、该引脚为 PG;对于单路输出、该引脚为 MODE 引脚。

    有关此引脚的更多详细信息、请阅读引脚功能说明。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的响应。

    此致、

    Sathya Priya N.