This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:两线制 PWM 调光频率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424371/lm3406-2-wire-pwm-dimming-frequency

器件型号:LM3406
主题中讨论的其他器件:TPS922052

工具与软件:

大家好、团队成员:  


数据表未提及2线 PWM 输入的任何 PWM 频率额定值。
我可以知道最小和最大频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    请参阅 数据表中的第8.10节"快速逻辑引脚"以了解 PWM 调光。

    LM3406是一种旧器件。 我们建议您切换到较新的一代、即 TPS922052/3/4/5。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thansk Steven 的答复,我们严格地必须使用2线 PWM 调光。 TPS922052可以使用2线制吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、保管人:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    很抱歉迟到了响应。 感谢您的理解。

    您提到的2线 PWM 调光是什么?

    也许您可以查看 TPS922052的 PWM 调光模式、并检查这是否是您需要的。 您可以参阅数据表中的第8.3.5.1节"PWM 调光"。

    此致、

    Steven