This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:最大限度延长物联网设备中 LiSOCl2电池的寿命并提高其容量。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS63900, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426227/tps61021a-maximizing-the-life-and-maximizing-the-capacity-of-the-lisocl2-battery-in-an-iot-device

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS63900TPS61299

工具与软件:

您好!

我们开发了一个物联网定位和遥测设备,在其第一个版本中,我们使用3xAA 碱性电池,它运行良好。 MCU 和物联网模块的工作电压均为4.5V 至3.2V。

现在、我们需要使用相同的 PCB、但使用包含2或3 LiSOCl2 size18505 +超级电容器的电池包并选择添加升压器。 也许是 TPS61021A 或任何其他更符合我们要求的型号。

最大峰值电流为400 - mA、持续约2-3秒。

要求如下:

-要知道超级电容器大小是否足以充电,如果设备每隔5分钟在 Cat-M 上永久报告一次。 发送大约300字节的有效载荷。

-确定哪种增压器最适合我们的设备和电池化学。


-。 电池的工作电压为3.6 - 2.0V、我们需要使输出电压为3.3V。 其主要目标是最大程度地延长电池寿命。 该器件会在超级电容器电压低于3.2V 并寻求更大程度提高电池容量的情况下继续进行报告。
-在其他情况下,它会每天报告一次或两次,预期寿命为5至7年与2电池包总计8.2Ah 额定值。

电池 LiSOCl2
额定容量4100mA *4.421.
标称电压3.6V
最大值 连续放电电流80mA
最大值 脉冲电流150mA *2.
重量约为 29G
自放电率≤1%
工作温度为-55~85℃

SUP Cap 14250
标称电压为3.67V
标称容量(3.67V)μ F
内部阻抗≤Ω 250mΩ
最大值 连续放电电流800mA
最大值 脉冲电流2600mA
最大值 充电电流60mA
最大值 充电电压4.0V
放电终止电压2.5V


提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bernardo:

    我不太了解你们的电源结构、 电池是否置于升压输入端、超级电容器是否置于升压输出端? 或者它们都是不同升压 IC 的输入?  

    升压 转换器无法实现降压运行。 因此、如果您需要3.6V 的输入电压和3.3V 的输出电压、IC 将进入直通模式并将3.6V 的输入电压传递到输出电压。 如果无法接受直通操作、则需要降压/升压 IC。 如果您可以接受3.6V 直通至 Vout、则可以查看 TPS61299;如果您需要稳定的3.3V 输出电压、则可以查看 TPS63900。

    此致、

    Travis