This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163H-Q1:LM5163-Q1自举电容值

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426184/lm5163h-q1-lm5163-q1-bootstrap-capacitor-value

器件型号:LM5163H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163-Q1

工具与软件:

您好!

我将在电机控制单元中使用 LM5163-Q1降压转换器从48V 输入生成+12V 电源。 数据表中提到"自举电容器的值不应超过2.2nF。 选择较高值的电容将给内部 VCC 稳压器带来压力、并损坏器件"。

但是、如果我使用大值电容(例如10nF)、会发生什么情况?损坏会持续一段时间还是会立即产生影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Davashish

    请遵循数据表中的指导原则、保持这些值<=2.2nF、影响可能立即发生、也可能会持续一段时间。   

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David。