请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5163H-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5163-Q1
工具与软件:
您好!
我将在电机控制单元中使用 LM5163-Q1降压转换器从48V 输入生成+12V 电源。 数据表中提到"自举电容器的值不应超过2.2nF。 选择较高值的电容将给内部 VCC 稳压器带来压力、并损坏器件"。
但是、如果我使用大值电容(例如10nF)、会发生什么情况?损坏会持续一段时间还是会立即产生影响?
谢谢!