This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF70:初始精度

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: REF70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424395/ref70-initial-accuracy

器件型号:REF70

工具与软件:

嗨、团队:  

对于我们的 REF70或总基准系列、数据表中提供了初始精度规格: 高精度:最大±0.025%

下面是我们的 REF70的一项奇怪的内容:对于初始精度、如果是一个特定的 REF70芯片、初始精度在构建后是否会被修复?

或者是否可以在每个上电周期中更改它?

谢谢

此致

妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    下电上电后、输出电压应约为相同电压。 在25°C 处、该数字将在指定输出电压的±0.025%范围内。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    我们如何理解这一点: 应该是 东西 怎样才能维持相同的电压?

    如果范围仍然为+-0.025%、这与初始精度范围是否相同?

    我们之所以提出这个问题、是因为客户想知道一次性初始误差校准是否可行、或者他们需要在每次上电时进行校准?

    谢谢

    此致

    妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    对于 REF70、在下电上电后、可以预期输出电压在25°C 处恢复到±0.025初始精度范围内的相同值。  

    关于这一点的另一种思考方式:对器件进行下电上电不会对 REF70的输出电压产生重大影响。

    例如、今天在实验室中、我在空载情况下使用 REF7025QFKHT 供电25°C、并且读取的电压为2.499488V、精度在±0.025%范围内。 在通电约一分钟后、然后下电上电后、DMM  再次读取2.499488V 电压。  

    因此、就校准而言、上电时的初始校准应该没有问题。 在校准时、请注意输出电压漂移(长期漂移)和温度(温漂)带来的影响。 这两个参数都在 REF70数据表的电气特性表中指定。  

    如有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    很好地记录下来、谢谢

    此致

    妈呀