This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:5V 至3.3V 转换

Guru**** 2813035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, PMP4472, TPS562203, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423807/tps54228-5v-to-3-3v-conversion

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件: PMP4472TPS562203TINA-TI

工具与软件:

嗨、团队:

可以使用 TPS54228进行5V 至3.3V 转换吗?

我的客户在生产项目中使用了 TPS54228。

当时的最大值 数据表(修订版 C)中未说明占空比限制65%。

它添加在修订版 E 中  

因此、我的客户提出以下问题:

  1. 您能否向我发送有关占空比限制的配套资料? (允许的占空比范围详情和图形)
  2.  65%占空比下允许的最大输出电流是否为2A?
  3. 如果在轻负载下使用 TPS54228、最大占空比是多少? 在占空比 >65%时可以使用吗?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    您可以看到这个参考设计、完全符合您的应用需求。

    PMP4472参考设计| 德州仪器 TI.com

    谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng-San:

     PMP4472未回答客户的问题。

    目前仍不清楚为何允许 TPS54228用于5V 至3.3V 应用。

    您能再次回答这些问题吗?  

    1. 您能否向我发送有关占空比限制的配套资料? (允许的占空比范围详情和图形)
    2.  65%占空比下允许的最大输出电流是否为2A?
    3. 如果在轻负载下使用 TPS54228、最大占空比是多少? 在占空比 >65%时可以使用吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    对于5V 至3.3V 应用、占空比应为3.3/5=66%>65%、因此可以。 如果您认为没有裕量、则推荐我们的新器件 TPS562203。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng-San:

    正如我提到过的、我的客户在中使用 TPS54228 项目投入量产 .

    因此、我的客户需要评估风险、以便在5V 至3.3V 应用中继续使用 TPS54228。

    由于 EE 表中未指定占空比限制、并且在数据表前几个修订版中未明确提及、因此我认为 TI 有责任回答我客户的问题。

    您能再次回答这些问题吗?

    1. 您能否向我发送有关占空比限制的配套资料? (允许的占空比范围详情和图形)
    2.  65%占空比下允许的最大输出电流是否为2A?
    3. 如果在轻负载下使用 TPS54228、最大占空比是多少? 在占空比 >65%时可以使用吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我既不是 IC 设计人员、也不是数据表作者、我知道的只是数据表中的内容。 由于您的需求略高于数据表(66%对65%)、并且参考设计表明其成功、并且我运行 TINA-TI 仿真表明可以运行4.5V 输入电压3.3V 输出电压@ 2A。 就个人而言、我认为没关系。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng-San:

    您能向系统和 设计团队咨询一下吗?

    我认为我们需要通过系统/设计团队确保存在可以接受的风险。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    这款设备是由日本团队在2011年设计的,团队现在解散,所以我找不到任何人。 如果您需要检查此规格、我们需要设计人员花费大量精力(至少几周)来检查整个设计、甚至我不确定设计文件是否仍然存在。

    我建议您的客户继续使用、因为他们已经在生产中使用过、直到现在才发现任何问题。 如果你认为你必须得到一个 坚实的,请发送一封电子邮件。