This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:并行模式下的快速跳变电阻

Guru**** 2530200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423481/tps1685-fast-trip-resistance-in-parallel-mode

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

数据表显示了 SFT_SEL 的单独电阻器、但 EVM 显示了所有器件的一个电阻器。


在次要模式下工作时内部电流源似乎没有停用,如果3个器件和只有一个电阻器在3个器件之间共享,电流将为 x3 ,所以电阻器的安装值为 x3 ,然后快速跳变电流降低。
我相信、由于 MODE 引脚会影响快速跳变电平、每个器件一个电阻器是正确的配置、因此每个器件都应具有独立的快速跳变设置、因为 MODE 引脚在主要或次要模式下会有所不同、能否确认?

谢谢!
Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查并重新回到这一点

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您还能问如何 在仅使用一个器件时设置 R ILIM (PIN2)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中有一个公式。 请在此处输入 n=1。 您可以查看"应用"部分。