This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033EVM:关于 TPS61033EVM 的测试问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425216/tps61033evm-about-the-test-question-of-tps61033evm

器件型号:TPS61033EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61033

工具与软件:

你(们)好

我正在评估 EVB (TPS61033EVM-105)。
我按如下方式设置直流电源的输出电压和输出电流限值。
EVB 负载为62.5欧姆(80mA)。
我认为直流电源的输出功率(设置150mA 时)已经超过了所需的0.45W。
效率约为88%。
但是、在将直流电源的 OUT 电压和 OUT 电流限制设置为5V 300mA 或4.25V 300mA 之前、EVB 可以正常输出5V 80mA。
您能告诉我原因吗?

谢谢、此致、

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    它看起来是由 TPS61033的启动电流引起的、请参阅数据表中的使能和软启动部分。

    尽管稳态下的输入电流非常小、但启动时的输入电流可能高于150mA。

    此致、

    Nathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    感谢您的快速响应。

    我参考了 图7-5. 预充电电流与输出电压间的关系、

    这是否意味着如果要输出相应的电压、必须对相应的电流进行预充电?

    您是否有任何其他器件型号 IC 而没有预充电电流或如此大的电流?

    谢谢、此致、

    Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    这是否意味着如果要输出相应的电压、就必须对相应的电流进行预充电?

    是的、正确。

    可以尝试使用 TPS612994、启动电流小于 TPS61033。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    感谢您提供的信息。

    我将 研究 TPS612994。

    谢谢、此致、

    Chunli