This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289EVM:用作具有超级电容器充电/放电解决方案的备用电路

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, TPS61094, TPS61289EVM, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424275/tps61289evm-using-as-backup-circuit-with-supercap-charging-discharging-solution

器件型号:TPS61289EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61289TPS61094、TPS61299

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我一直在寻找一款具有极低 VIN 的双向降压/升压转换器作为备用电源、因为我们只想使用一个超级电容器(最大2.7V)。
我找到了 TPS61289、它展示了出色的数据。

要求为:

  • 使用一个超级电容器作为备用电源
    • 输出电压:5V (正常运行模式)、4.5V、在备用模式下也是5V
    • 输出电流:备用模式:逐次逼近寄存器(500 mA)(max)、250 mA (标称值)、正常运行模式:1A
  • 我们已经将 TPS61094用于降低功耗要求。 但这不适用于新要求、至少对于一个 TPS61094是不行的。
    我已经为 在并行模式下使用 TPS61094打开了该特定问题的另一个主题、仅供参考。

我已经订购了评估板 TPS61289EVM、现在很惊讶、我无法在评估板上实现目标。
根据我现在看到的所有参数、这项任务可能无法实现、但我可能理解有什么问题。

是否可以将 TPS61289用于此场景(超级电容器具有充电功能的备用电源)?

  • 我想超级电容器的最大充电电压为2.7V、最大充电电流为300 mA (可以使用一些电阻器或分压器进行设置)?
  • 超级电容器的放电应尽可能低。 数据表中将 VIN 规定为0.5V (仅在标题行中...)

可以理解充放电之间的手动切换。

提前感谢您的回答、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    TPS61289设计用于在高于3.4V 的 VHIGH 下工作、并可应用于此 场景。

    2.您能告诉我为什么 TPS61289无法实现您的目标吗?

    3.  

    Unknown 说:
    ]制造商在充电和放电之间切换

    您是否指的是手动更改充电和放电模式?

    TPS61289有一个 MODE 引脚来更改状态。

    4.对于您的应用,您设计的是恒流充电还是电压控制?

    对于瞬时充电/放电电流、可将检测电阻放置在超级电容器侧、并可使用外部放大器调节补偿。

    对于电压控制、该器件可以使用其比较器。

    放电时、VHIGH FB 电阻器用于连接到 FB 引脚、以 像普通的升压转换器一样调节 VHIGH

    充电时、VLOW FB 电阻器用于 连接到 FB 引脚以像普通的降压转换器一样调节 VLOW。

    在电压控制模式下、电流只能受其电流限制引脚设置的限制。

    您能否 详细阐述您的需求、我们可以进一步讨论。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.众所周知、TPS61289在 VHIGH > 3.4V 的情况下工作。 但如果不在升压模式下将其与超级电容器一起使用、它应该在低压侧以低于1V 的电压运行、工作原理是什么呢?

    2.如果您可以简单地告诉我或者更好地告诉我一份原理图(草稿)、说明使用单个超级电容器和给定的应用参数可以看到什么电路。
    3.是的,很清楚,这里没有问号。
    4.超级电容器充电方法通常只能由恒定电流和受电压限制,典型值为2.6...2.7V。

    我真正不喜欢的是集成一个开关来控制升压和降压模式的 FB 电压。 其他稳压器则有一个专用于低侧的 FB。 但是、如果这是唯一的问题、就有必要继续推进这一解决办法。

    我仍然不知道 comp 控制是如何工作的。 数据表中没有任何说明。 只是一个黑盒子给我。

    谢谢!
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    1.对于 TPS61289或大多数升压、在低电压(如1V)下很难启动、但在启动后、可以在 VLOW 低至0.5V 的情况下工作

    对于 TPS61299等器件、它可以从3.5V (仅具有 VLOW)或3V (连接了 VHIGH)启动

    2.请在下方的方框中进行电容放电。

    启动后、该器件可以使用检测电阻来 实现恒流控制。

    当 VHIGH 达到目标(由 R1、R2编程)时、器件进入电压环路。

    对于电容器电荷、FB 需要连接到 VLOW 侧、并且电流方向应该随放大器改变。

    3.对于 TPS61289、可以将其比较电流作为电压控制电流源。

    COMP 能够提供电流、因此可由外部放大器电压进行钳制。

    当处理电压时、二极管被阻断、器件由其 RC 补偿环路进行调节。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的到来。

    该器件不需要在0.5V 电压下启动。 备用解决方案只应在主电源关断后切换、并且应进一步为连接的器件(具有已知电源)供电长达3分钟。

    很遗憾、您无法向我提供我要搜索的解决方案。
    我需要创建一个非复杂的低成本解决方案。 TPS61094解决方案是这方面的一个完美示例。

    使用 TPS61289时、它变得越来越复杂。 甚至在切换反馈等之前、我也会倾向于一个包含充电器和升压 IC 的完整分立式解决方案。

    我现在更加了解 TPS61289的工作原理。 但是、您应该在数据表中输入更多的信息、而这里的信息较少。 或制作良好的应用手册。

    谢谢,没有解决(这就是为什么我不做勾号),但高兴地交换一些理论。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您发送编修。

    TPS61289最初是针对 BTS 应用和高电流而设计的。

    编写应用 手册的想法非常好。

    此致、

    Fergus