This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280E:如果不使用 I2C、如何处理 SDA 和 SCL 连接?

Guru**** 2646865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61280E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425669/tps61280e-how-to-handle-sda-and-scl-connection-if-i2c-is-not-used

器件型号:TPS61280E

工具与软件:

在我的 TPS61280E 应用中、不需要 I2C。 数据表中规定 SCL 和 SDA 线必须端接。 应如何处理 I2C 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grantas:

    我们建议将 SCL 和 SDA 连接至 VIN 或系统中的一些其他电压轨、例如1.8V 或3.3V。  

    此致、

    Nathan