This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:BQ25638和 BQ27Z746低压充电时基故障

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423849/bq25638-bq25638-and-bq27z746-low-voltage-charging-fit

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746

工具与软件:


e2e.ti.com/.../Gauge-settings_5F00_Panasonic_5F00_NCR2170M_5F00_08202024.gg.xlsxe2e.ti.com/.../20241011_2D00_34log.log 

您好、TI 团队

我们的产品使用 BQ25638进行充电、而使用 BQ27Z746实现电量监测计和保护 功能。μ s

在我们的测试中、我们发现当电池电压低于 BQ25368的预充电阈值2.25V 时、我们发现充电模式会持续从涓流充电变为预充电再变为快速充电。

我们想知道这两者的组合是否需要任何特殊设置。 附件是 BQ27Z746的 GG 文件和 BQ25638。TKS!的日志数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们下周再见。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与充电器相比、电量监测计可实现更准确的电压、电流和温度测量。 因此、 同时使用充电器和电量监测计的大多数客户都编写主机软件来进行连续电量监测计测量、然后在必要时发送 I2C 命令以更改充电器操作。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    bq27z746如何在2V 以下充电、从而其 DSG 和 CHG FET 完全断开、从而 BQ25638可在充电时准确进入涓流充电模式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否单独断开测量仪表并测试充电器电路、以查看行为是否发生变化?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

     1、我们有单独的未连接监测计测试充电环路。 从2.5V 调节至2V 以下将进入涓流模式。 这符合 BQ25638规范。

    2、我们还发现,在测试中,电池电压低于2.3V DSG mos 将会关闭。 当 DSG 和 CHG MOS 两端的压降测量值为1.3V 时、继续将电池电压调整为1.2V。 VBAT 的电压约为2.5V、充电器处于预充电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器不控制 DSG 和 CHG MOS。 请检查仪表是否正确控制这些参数。 有时它们部分打开或部分关闭。

    谢谢!

    宁。