This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:更改解封和完全访问密钥

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425952/bq40z50-r2-changing-the-unseal-and-full-access-keys

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI:

 我正在尝试通过 bqStudio 使用 Advanced Comm SMB 命令更改解封密钥。
我按照上一篇文章中的示例进行尝试、看看它是否有效、 但我的结果未成功。

我执行的步骤来自上一篇文章:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781400/bq40z50-r1-change-security-keys

我执行了这些步骤、但这是我在输入命令时看到的内容:

注意当我读取 Block command=23时、我得到的值与我尝试确认新密钥匹配时不匹配。

然后我尝试密封电池组以测试它,现在更改的解封密钥不起作用,也不做默认密钥。

我有什么操作不正确吗?

我有另一个软件包、可以用来尝试从头开始更改密钥。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    执行这些更改时、电量监测计是否处于完全解封状态? 如果监测计处于密封状态、我认为读回不会产生关键值。 如果在钥匙更换期间仪表被解封、则读数23回显示正确的钥匙/

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    执行密钥更改时、电量计已解封。
    我能够用新的钥匙解封电池组。

    我使用命令解封提示符错误地输入了这些值。

    我相信它应该是采用小端字节序格式、这是我第一次这样做。

    即使"读取块"没有读回正确的密钥、它现在仍在工作。

    谢谢!

    Kevin