This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:使用EV2300仿真器读取数据、波形不稳定 μ A

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425213/bq28z610-ev2300

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

 你好 我使用EV2300读取bq28z610参数、显示的波形为如图、 如图我的速率应该是100k、但是示波器显示的速率是30.49k、请问差别为什么这么大 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    您能否嘗試將時鐘速度更改為更快的速率、看看這是否會影響讀數?這可以通過轉到窗口->首選項->所有全局設定來完成。

    是否在多個設備上出現此問題?μ A

    此致、μ A

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ、示波器时间间隔为5us读取的波形、 、没有变化。A

    2 μ、bqstudio的设定如下 、麻烦看一下设定的是否正确。A

    3、测试了几款产品都是出现相同的问题其中一组图如下、

     此图为单片机通讯的时钟图、 此图为EV2300通讯的时钟图、仅供参考。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqstudio如何设置成固定通讯频率的 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    在下面的線程中、將討論EV2300不會創建真正的100kHz SMBus、而是大約接近66kHz的SMBus。EV2400將產生100kHz SMBus、但這是由於兩者之間的設計差異所致。基於此、我認為第二個顯示器截圖反映66kHz更正確。我不認為在給定的選項之外、有辦法手動更改bqStudio上的通信頻率。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/160789/ev2400-communication-errors-with-bqevsw-sluc157a-v00-09-64-and-bq20z45-r1-v1-05-build-0005-windows-7-64-bit 

    此致、μ A

    Anthony