This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:I2C 信号质量检查

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424172/tusb1044-i2c-signal-quality-check

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TCA9509

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助确认是否存在干扰波形中的 I2C 信号存在任何潜在风险吗? 根据我的理解、这应该可以、并且电气测试已经通过。

此致、

Jaden Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden:

    您是否通过对器件进行读取/写入操作对 I2C 线路进行了功能测试? 如果信号处于电气规格范围内、则应该正常、但通过功能测试更能确定信号。

    您能否在原理图中展示 I2C 实现? 我可以帮助检查 I2C 线路是否有任何问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    I2C 写入和读取函数在测试时可以使用。 I2C 信号可与电平转换器交叉。

    之前提供

    降压转换器

    此致、

    Jaden Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden:

    由于功能测试正常并且您所示的电气参数处于规格范围内、因此实现是正常的。 如果客户对 I2C 电平转换器感兴趣、也可以考虑使用 TCA9509。

    此致!

    Shane