This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:PG 何时可以在启动期间驱动为低电平?

Guru**** 1820090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424913/tps74801-when-can-pg-drive-low-during-startup

器件型号:TPS74801

工具与软件:

我首先应用 VBIAS (5V)、然后再应用 VIN。 TPS74801是否能够仅施加 VBIAS 即可将 PG 驱动为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    如果仅施加 VBIAS 但不存在 VIN、则将不会有 VOUT。 当 VOUT 大于 VIT + VHYS 时、PG 输出为高阻抗。 如果 VOUT 降至 VIT 以下或 VBIAS 降至1.9V 以下、开漏输出将导通、并将 PG 输出拉至低电平。 因此、如果没有 VOUT、PG 引脚将在仅施加 VBIAS 时处于低电平。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认、TPS74801仅需要 VBIAS 即可将 PG 输出驱动为低电平? 也就是说、内部 PG 开漏晶体管电路只能由 VBIAS 供电(不依赖于 VIN)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我的意思。 如果 VBIAS 存在但 VIN 缺失、则 VOUT 将为0V。  只要 PG 通过外部上拉电阻连接到任何5.5V 或更低的电源轨、PG 功能的比较器就会触发并驱动 FET、以强制将 PG 置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动 FET 以强制 PG 为低电平的电路由哪个电压供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George。  驱动 FET 以强制 PG 为低电平的电路由 VBIAS 供电。 因此无需将 PG FET 驱动为低电平