This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:LM5149-Q SPICE 模型误差

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425716/lm5149-q1-lm5149-q-spice-model-error

器件型号:LM5149-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5149

工具与软件:

您好!

我想使用 LM5149 SPICE 模型来模拟电源、但模型无法正常工作。

我可以使用其他部件仿真、但不能使用 LM5149。 你能帮我解决这个问题吗?

谢谢!

Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thibaud、

    您是否在 TI 的 PSPICE 上运行?  另外、您是否要从该位置打开 OPJ 文件并运行原理图?  另外、您是否要复制并粘贴已下载的文件到专用文件夹中、然后从该文件夹解压?

    请尝试此操作(如果尚未尝试)、谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助、我没有打开 OPJ 文件。 这就是它不起作用的原因。

    感谢你的帮助

    Thibaud