This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:什么是 IILIM_ENPS?

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425566/tps1htc100-q1-what-is-the-iilim_enps

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

您好!

数据表5.5中指定的 IILIM_ENPS 与图7-6和7-7中的 ICL_ENPS 相同?
如果没有、什么是 IILIM_ENPS?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    是的、ILIM_ENPS 和 ICL_ENPS 是相同的。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    感谢您的答复。
    但我有点困惑。
    如果 IILIM_ENPS = ICL_ENPS、为什么在5.5电气特性中 ICL_ENPS (1.2xICL)< ICL_LINPK (1.5 x ICL)、但在图7-7中 ICL_ENPS > ICL_LINPK? 这是因为 ICL_LINPK 和 IILIM_ENPS 在5.5电气特性中以不同的 RILIM 值指定?
    如果是、我的客户希望知道 RLIM=10K Ω 时的 ICL_LINPK 值。 请告知他们 v RLIM=10K Ω 时的值。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    图7.6中的误差、ILIM_ENPS 应低于 ICL_LINPK。

    ICL_LINPK 用于在器件已启用后逐渐增大电流。 ILIM_ENPS 适用于器件使能进入短路状态、因此电流压摆率要高得多的情况。 在逐渐短接期间、ENPS 的精度高于精度。

    对于所有 RILIM 值、电气特性中的值应保持为真。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    图7-6有误?
    你在谈论图7-7、对吧?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    是的、谢谢观看、我的意思是图7-7有错误。

    谢谢!

    Patrick