This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:当多个 bq 器件连接到单个 I2C 总线时、如何指定目标器件

Guru**** 2792545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, BQ34Z100-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425954/bqstudio-how-to-specify-a-target-device-when-multiple-bq-devices-are-connected-to-a-single-i2c-bus

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ34Z100-R2EV2400

工具与软件:

您好!

背景:

我们的 BMS 在共享的 I2C 总线上具有两个 BQ76952和一个 BQ34Z100-R2。 当我连接 EV2400器件以校准 BQ76952并打开 bqStudio 时、它仅检测 BQ34Z100-R2、不允许我使用 BQ76952。

问题:

1.是否可以选择 I2C 总线上的哪个器件要与之通信、并使 bqStudio 显示所选的器件配置?

2.根据我的理解、EV2400上各端口的 VOUT 能够提供0V-5V 电压。 这是否意味着 BQ76952的校准不能通过 EV2400在导通时提供的电源来提供足够的电压来启动 BQ76952?

3.在将 BMS 板连接到电池之前、是否有建议的方法来使用生产中的 bqStudio 来校准 BQ76952?

谢谢!  

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    1.无法选择 BqStudio 检测到的器件。 理想情况下、每个器件需要2条 ev2400和单独的通信线路。

    关于问题2和3、我将此主题分配给监控组。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian、

    为了阐明您所描述的内容、我们使用3条不同的 I2C 总线并将三个器件中的每个器件分配给每条总线是否理想? 这是我们可以访问所需器件的唯一方法?

    此致、

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    您的理解是正确的。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    2.正确。 BQ76952需要一个外部电源来提供足够的电压以启动器件。

    3.我们建议遵循 校准指南。 对于生产环境、我们有时建议手动校准10块电路板、然后对从这些电路板中获得的校准值求平均值。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis、这解决了我的问题!

    此致、

    Kyungjae