This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:强制设置 TS 区

Guru**** 2611995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424884/bq25638-force-ts-zone

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746

工具与软件:

您好!

我将使用 BQ25638和 BQ27Z746设计 LFP 充电电路。  BQ27Z746将监测电池温度、并为 VREG 和 ICHG 提供适当的值。  我不需要将额外的热敏电阻连接到 BQ25638、但我想利用其将电压调节到3.5V 以下的功能、如数据表的图8-3所示。

如果我在 TS 引脚上放置一个固定电阻分压器、以强制 BQ25638永久进入预热或预冷却模式、此操作是否会产生任何意外的后果?

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    在这种情况下、TS_STAT 将  始终被检测为预热或预冷却。

    BTW、 使用充电器和测量仪表的大多数客户都编写主机软件来进行连续的测量仪表测量、然后在必要时发送 I2C 命令以更改充电器操作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ning。  强制充电器进入预热或预冷却状态的目的是允许 VREG 低于3.5V。  在 TS_Normal 中、如果我正确地了解了相应部件、则3.5V 是最低设置。  锁定测量的温度是否有任何负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了强制处于预热或预冷却状态、(VTS/VREGN)%需要处于以下范围内。 充电器不直接监测热敏电阻的温度。 对于充电器来说、这应该没问题。 请检查充电参数值是否适合应用中的特定电池。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Ning。

    Joe