This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:WEBENCH 中的 EMI 滤波器元件值问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420860/lm5180-issue-with-emi-filter-component-values-in-webench

器件型号:LM5180

工具与软件:

您好!

我将与您联系、以了解如何使用您的 WEBENCH Power Designer 开始设计 工具。 使用在线工具生成电源设计后、我注意到在某些设计中 输入 EMI 滤波器 电路。 但是、未为此滤波器提供组件值、并且这些组件似乎未在生成的报告中的任何位置列出。

为了更好地理解并最终确定我的设计、我需要这些组件的确切值或有关如何针对此特定配置计算这些组件的信息。

我随附了一个用于说明所述问题的图像。

提前感谢您的帮助和澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Titouan:

    感谢您使用我们的产品进行设计。 Webench 主要致力于为直流/直流功率级生成设计、而 EMI 滤波器通常是占位符、您需要进一步分析和测试才能得到经过微调的滤波器设计。 这是因为 EMI 性能还取决于您需要符合的规格、并且固定的 EMI 滤波器建议可能是过度设计或不足、具体取决于适用的规格。

    请参阅以下文章、了解 EMI 滤波器设计、并通过测试微调来优化设计。

    此外、请始终通过我们的设计计算器运行您的设计、对您的直流/直流级进行仔细检查。  如果存在一些差异、请遵循设计计算器建议。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva489

    https://www.ti.com/tool/LM5180DESIGN-CALC

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Titouan:

    我可以假设问题已经解决、以便我可以关闭该主题吗?  我们始终欢迎您通过添加新帖子或开始新主题来重新打开它。

    祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    Youhao