This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:使用直流圆形适配器时的相电压输出异常

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415399/bq24715-abnormal-phase-voltage-output-when-using-dc-round-adapter

器件型号:BQ24715

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们全新的笔记本电脑产品支持 Type-C 和直流圆形充电端口。 当我们使用直流圆形端口适配器时、存在  输出相电压异常的可能性、但当我们使用 Type-C 端口进行充电时、它会正常工作。

我们捕获了 HIDRV、LODRV、PHASE (波形中为 VBATA)、AC_DET、AC_OK、I2C 的信号波形、结果发现、插入 DC round 适配器后、HIDRV 和 LODRV 的输出电压在一段时间后下降了大约140ms。 波形如下(注意:PWR_IN 波形中是适配器的输入电压):

原理图如下:

e2e.ti.com/.../BQ24715_5F00_schematic.pdf

我们还进行了以下测试实验:
1.交叉实验,将充电 IC 插在一块能正常输出相电压的板上,与异常板上,异常板仍然没有输出,正常板上可以输出。
2.使用 Type-C 适配器可以正常输出相电压
3.手动降低异常板上充电 IC 的 BATT 管脚后,相电压可以正常输出。
4.在3的基础上,断开 I2C 信号与 EC 的通信,然后释放 BATT (无需将其拉低)。 此时、相位可以正常输出。

您能帮助分析问题的原因吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    [报价 userid="471508" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415399/bq24715-abnormal-phase-voltage-output-when-using-dc-round-adapter "]手动降低异常电路板上充电 IC 的 BATT 引脚后、可以正常输出相电压。[/QUOT]

    我不确定您参考的是哪个引脚。 在原理图中、您将引脚4作为 BATTRM、而不是 ACDRV。 您是否对该引脚用于驱动 ACFET 具有 usinfg?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我所指的 BATT 引脚是 CELL 引脚(引脚10)。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    发生这种情况时、电池电压是多少?

    以下是将 ACOK 拉为高电平的条件:

    您能否确认它符合这些条件。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我们上面捕获的波形是在未连接电池的情况下捕获的。

    从图1波形中我们可以看出、当  插入直流圆形端口适配器时、VBATA 端口(系统 负载)中将有一个输出、但输出仅持续大约140ms、然后降至非常低的值、这将导致笔记本电脑无法 正常开机。

    从图4的波形中可以看出、  插入直流圆形端口适配器时电压约为1.8V、此时 ACDET 的电压约为8V。  这些电压仅持续了大约140ms、然后降至非常低的电平。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、  

    您是否已经厌倦了在 EVM 上测试?

    此致、

    Christian。