This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:在充电期间移除电池时、BQ25798 VSYS 开始波动

Guru**** 2504885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427117/bq25798-bq25798-vsys-start-fluctuating-when-battery-is-removed-during-charging

器件型号:BQ25798

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当系统正常工作时、我通常在充电期间取出电池、VSYS 开始波动、有时达到3.235V。  

以下是我的充电器原理图:

我期待收到您的回复。  

此致、

Ahmed Ali.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    它是我之前发布的关于缺少的 PMID 电容器。  此外/QON 有一个内部上拉电阻、而不是外部上拉电阻。

    此致、

    Jeff