This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:ADCIBAT 和 ADCIIN 始终为0

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425364/bq25731-adcibat-and-adciin-always-0

器件型号:BQ25731

工具与软件:

`d、我的 `m 是基于 TIDMAR6的、在获取 ADCIBAT、 ADCIIN 和限制电流方面我遇到了一些问题。

ADCIBAT 和  ADCIIN 寄存器始终来自0 frorm i2c get、I`m 使用万用表计量720mA。

我的设计是从15.6V 电源和1.2A 为12V 铅酸电池充电;

我需要你的帮助。

谢谢

此致

Leandro

e2e.ti.com/.../7851.Battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、先讲一些计量、用1.4A 的电流来驱动充电器。

    IADPT 引脚:

    IBAT 引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    要读取 ADC 值、首先要启用 ADC 通道、然后启动 ADC_START=1。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 选项(3Ah/3bh)= 0x20ff -启用所有通道

    若要读取、我执行3bh = 0b01100000、并等待位6变为0。

    之后我得到了 VBus、VBAT、IIN 和 IBAT。

    仅电流为通信0

    该代码在我更改充电器中使用的 MOSFET 之前正常工作。

    我想知道这是否可能是硬件问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    在我看来、对于1.4A 电流和10mR 分流器、反馈引脚 IBAT 和 IADPT 上的平均电压电平较低、增益为16倍和20倍。

    我可以做些什么来改进这些信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    没错、 您可以使用高值 RAC/RSR (例如20m Ω)、并设置 IADPT_GAIN=40X、IDCHG_GAIN=16X。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是10mR 电阻、我的 PN 是错误的。

    感谢你的帮助