This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:3并联电芯均衡 IC

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426219/bq76905-3-parallel-cell-balance-ic

器件型号:BQ76905

工具与软件:

尊敬的支持团队:

将1S1P 电池组并联以用作1S3P 时、是否有推荐的电芯均衡 IC?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并联的电池无需额外考虑、因为电池电压会自行平衡。 需要注意的一点是、该器件仅支持低至2S 的电压。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:
    感谢您的答复。

    这是否意味着并联电池可以自行平衡电压、因此没有平衡 IC?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确。 由于这些电池是并联的、因此它们将自行平衡电压。

    此致、

    Max Verboncoeur