This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B25:TPS6287B25VA0 WRZVR 采用可堆叠模式

Guru**** 2506355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425859/tps6287b25-tps6287b25va0-wrzvr-in-stackable-mode

器件型号:TPS6287B25

工具与软件:

Chris、您好!

只是想确保、TPS6287B25VA0WRZVR (无 I2C)是否支持换相功能? 如果是、它可以默认支持120度吗? 如何更改180?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    是的、这些器件可以堆叠、无需与 I2C 进行任何交互。  如果没有 I2C、它们将默认为120度相移。

    需要进行 I2C 写入才能达到180度。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    明白了!