This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:不可逆开关行为

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425725/ucc28730-q1-instable-switching-behavior

器件型号:UCC28730-Q1

工具与软件:

我设计了一个23W 反激式转换器、它具有1路输出、输入电压为250-800V、输出电压为11V/2.1A。
我现在要尝试将 PCB 置于运行状态、但我面临着不稳定的开关行为。 控制器不断重新启动。我认为关断是由报告的故障引起的。

只有一个重启脉冲(4.14us)、因为绿线(CH1:Vds CH2:Vdd CH3:Vout)。

可能是 OVP、oc 或 UVLO 故障。 实际测试电流没有达到过流点、并且还在 CS 引脚上添加了一个120pf 电容器、这似乎几乎没有影响(CH1:Vgs CH2 :Vaux CH3:Vout  CH4:Ids)。

 在 TLK-RESET、、后、VAUX 电压超过22.5V μ s VAUX 电压不超过过压点(21.5V RS1=121k RS2=33k)、因此

我不认为这是过压故障。我注意到、低于接地值的 VAUX 振铃会触发 UVLO、

?电压振荡也会低于0 μ s 您?认为 UVLO 触发了系统关断吗?解决方法、什么故障只能通过一个脉冲引发重新启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Runbo:

    感谢您联系我们。

    AUX 绕组最有可能导致的关断原因看起来像是与 OVP 相关的关断。 存在过多的漏振铃、需要通过适当的缓冲器设计来解决该问题。 这包括初级和次级缓冲器。

    此外、确保 CS 引脚电容器放置在非常靠近该引脚和 GND 的位置。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harish、

    感谢您的答复。

    我想知道消隐时间有多长?  如图所示(CH1:Vgs CH2::Vds CH3)、VAUX、上有太多的泄漏振铃、但根据数据手册、VAUX 上的电压在 Tlk_reset 后不超过21.5V。 我想知道你对过压的判断的基础。可能是我的调查方向是错误的、谢谢!

    我还添加了一些二极管以在没有  电容器或电阻器、μ F 的情况下吸收尖峰、但 如今的影响似乎不大。

     RCS = 0.82Ω、变压器参数 LP = 1mH、NP:NAUX:NS = 120:17:11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Runbo:

    消隐/复位时间随负载变化、从空载时的750ns 变为满载时的1.3us。

    我建议使用带快速二极管的 RCD 缓冲器来帮助快速抑制振荡

    此外、还考虑将电容器放置在 IC 本身的引脚4和5之间。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harish、

    感谢您的答复。

    我还添加了一些二极管以使用电容器(4.7nF)和 电阻器(200k)吸收尖峰、振荡已减弱、如所示(CH1:Vgs CH2:Vds CH3)、Vaux Ch4 。Vout)、但 Vout 看起来与1.7kΩ 负载异常:IC 仍然重新启动:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Runbo:

    感谢您的答复。

    看起来可能有2种原因。

    1.确保缓冲电路中使用的二极管是恢复时间小于100ns 的快速二极管、看看是否有用。

    2.如果存在一些与 Vs 引脚相关的噪声、通常会产生轻负载。 您能否确认较高负载下的行为、这仅在较轻负载下发生?

    3.我建议在稳定的负载点运行转换器、然后缓慢地将负载减小到发生该重新启动的点。 此时 、我建议在重新启动之前检查转换器的工作频率。 这将更好地了解影响较轻液压支路上 VS 引脚运行的不稳定或潜在噪声。

    此致、

    Harish   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harish、

    感谢您的答复。

    1.确保缓冲电路中使用的二极管是恢复时间小于100ns 的快速二极管、看看是否有用。

     ANS:yes、是一个二极管、其 恢复 时间为75ns_max。 我正在尝试在 R=400K C=1.1nF 的情况下更改 RCD 电路、的参数(CH1:Vgs CH2 :VDS CH3:Vaux CH4:Vout)。

    2.如果存在一些与 Vs 引脚相关的噪声、通常会产生轻负载。 您能否确认较高负载下的行为、这仅在较轻负载下发生?

    。:使用100Ω 350Vdc -1k-10k-100k 负载时、这些现象在350Vdc 下都是相同的

    您能帮我检查一下原理图和变压器设计是否有任何问题吗:Trandformer 参数?LP=1mH NP:NA:Ns=120:17:11e2e.ti.com/.../800V-backup-supply_2D002D00_TI_2D00_UCC28730_2D002D002D00_20240925.pdfe2e.ti.com/.../SLUC579_5F00_UCC28730-Design-Calculator_2D00_20240913_2D002D00_case1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harish、

    我刚 用差分探头测试了、引脚电压、发现了不同的现象 Δ V

    IC 施加了多个脉冲、然后 MOSFET 发生故障、G/D/S 短接、如所示的照片(CH1 :Vgs CH2:VCS CH3:VAUX CH4:Vout)。

    我不确定先前的现象是否与 CS 引脚?相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Runbo:

    这是一个有趣的观察结果。

    我认为、使用此探头可能会导致 IC 引脚看到的寄生电容受到影响、并可能影响时序、从而导致 IC 施加许多脉冲。

    尝试将 CS 引脚电容器放置在 IC 的引脚4和5之间。 此外、最好使用电容较低(<8pF)的非隔离式探头来探测 CS 引脚。

    请告知我们您的观察结果。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harish、

    感谢您的答复。

    我可能已经找到原因。我切断了驱动源极引脚的 MOSFET PCB 上的线路、10kΩ 负载低于350Vdc 时 Vout 变为正常 、我认为电流通过 MOSFET 流向 GND_UL、而不是通过采样电阻 。因此 IC 检测到 CS 引脚故障。我们将继续测试电路。此问题可能会解决。感谢您的迅速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Runbo:

    感谢您的反馈、并很高兴知道您能够解决此问题。  

    此致、

    Harish