请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24702 工具与软件:
我对 BQ24702PWR IC 有疑问。 为了调节2节(8V)锂离子电池的充电电压和电流、我需要更改哪些电阻器? 此外、如果我将12V 输入与8V 电池配合使用、会发生什么情况? IC 是否会降低电压并安全地为电池充电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我对 BQ24702PWR IC 有疑问。 为了调节2节(8V)锂离子电池的充电电压和电流、我需要更改哪些电阻器? 此外、如果我将12V 输入与8V 电池配合使用、会发生什么情况? IC 是否会降低电压并安全地为电池充电?
您好、Niveditha、
[报价 userid="560519" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426218/bq24702-bq24702pwr 此外、如果我使用12V 输入电压和8V 电池、会发生什么情况? IC 是否会降低电压并安全地为电池充电?[/QUOT]考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和输入检测电阻(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池检测电阻(SRP 和 SRN 之间)、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V。 我认为使用12V 输入和8V 输出没有问题。
[报价 userid="560519" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426218/bq24702-bq24702pwr ]要调节2节(8V)锂离子电池的充电电压和电流、我需要更改哪个电阻器?[/QUOT]


此致、
Christian。