This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317KTTR 是否能够在-40~125°C 环境条件下运行?

Guru**** 2534580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426950/lm317-could-lm317kttr-stand-with--40-125-degree-c-environment-condition

器件型号:LM317

工具与软件:

Dears、

我的客户寻求35V 输入电压、1.5A 输出 LDO、 LM317KTTR、但其 环境温度范围为 -40~125°C?  LM317KTTR 是否能够支持此情况?

是否有任何其他 TO-263封装器件支持此应用?

谢谢!