This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:停用 PTC 热敏电阻安全功能问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426595/bq40z50-deactivate-the-safety-ptc-thermistor-function-issue

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们按照 TI E2E TI 专家的回答生成了原理图。 我复制了以下链接:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320333/bq40z50-deactivation-of-safety-ptc-thermistor-ptc-to-vss?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq40z50%2525252520ptc#

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319260/bq40z50-about-bq40z50-ptc-thermistor?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq40z50%252520ptc#

我们生成了电路、用于停用安全 PTC 热敏电阻功能、如下面的原理图副本所示、但出现了问题。 我们做的正是我们应该做的,但没有人注意到 IQ 上升了! 您能不能帮助说明为什么下面的 PTC 引脚连接会产生额外的 IQ (大约230uA)? 我想知道我们是否可以将它保持开路。 我的意思是直接移除 R11、保持 PTC (引脚23)悬空?  

请澄清并提供建议。

谢谢!

乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我已收到新准则、即如果不使用 PTCEN 和 PTC、应将其连接到 VSS。  

    上述准则在禁用功能时仍然正确、但正如您所看到的、这将增加 Iq。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们可以在现有电路板上让 PTC 引脚悬空来降低 Iq 吗? 那么电路如:PTCEN 连接到 VSS、PTC 开路?

    请提供建议。

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我不确定让 PTC 引脚悬空是否仍然可以实现禁用该功能的相同效果。

    此致、

    Adrian