This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:什么是"CL"表示?

Guru**** 2380720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426703/ucc21750-what-is-cl-meant-to-represent

器件型号:UCC21750

工具与软件:

电气特性表中有一个名为 CL 的规格、数据表中将其默认为100pF

然后在第7页的表格中继续往下、栅极驱动器级、CL 条件变为180nF

我在数据表的任何示例电路图中都没有看到 CL。  

CL 意味着什么?

谢谢、Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    CL 是 OUTH/OUTL 上的负载电容。 您可以将其视为从 OUTH/OUTL 到 COM 的电容器。  

    希望这对您有所帮助、  

    Vivian