This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:是否存在任何状态

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426930/ucc2818a-is-there-any-state

器件型号:UCC2818A

工具与软件:

大家好、

我的一个客户使用 UCC2818A 进行大规模生产。

他们发现了 SS 电压不上升到1V 以上的现象。
我们知道 、当 SS 和 GND 之间的电容器具有漏电流时会发生这种情况。
但电容器没有任何泄漏电流。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复。


UCC2818A 是否有任何会发生此现象的模式?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:  

    没有已知的内部状态或运行模式或电路可将 SS 电压限制在1V。  

    由于您的客户正在批量生产中、他们"发现"了这种现象、因此我认为发生的情况仅占总构建量的一小部分。  
    我的 推定不是要尽量减少或排除关注,而是要为我的假设建立一个基础。  

    我同意泄露电容可以解决下拉至1V 的问题。  假设已移除并检查或更换电容器、并且1V 电平未纠正、我得出结论、SS 输入肯定已因某种原因而损坏。  我还假设该引脚上没有连接任何外部电路(SS 电容器除外)。
    鉴于这些假设、我的第一个倾向是怀疑 ESD 损坏。   

    在电路板处理和/或电路板测试期间、ESD 可能在不知情的情况下施加到电路板(和 SS 引脚)。  一部分电路板可能会因超出器件额定值的随机或系统 ESD 冲击而损坏(根据产品说明书:+/-2000V HBM、+/-1500V CDM)。  

    我的假设可能是错误的、其他一些原因可以解决这个问题、但如果没有有关此应用的其他信息、ESD 最可能是我能够想到的原因。   

    此致、
    Ulrich