This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1的电源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426944/lm7480-q1-power-supply-for-lm7480-q1

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

我们需要使用 LM7480-Q1打开和关闭24V 电源以适应负载。 在 PCB 上、我们必须为要开关的15V 电源和24V 电源供电。 15V 电源会出现短路或负载关断。 我们是否可以使用15V 为  LM7480-Q1的引脚电容和 VS 供电?   当开关电压为24V 时、控制器 LM7480-Q1是否可以通过15V 电源为 MOSFET 提供栅极电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:

    您能展示一个方框图或原理图供我更好地理解吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    PCB 的15V 通过 Supcap 进行缓冲