This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:启用反极性保护

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426972/lm74502-q1-enabling-reverse-polarity-protection

器件型号:LM74502-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 LM74502-Q1、我们已将 EN/UVLO 引脚连接到 Vs 引脚、以实现持续运行。 我们使用了0Ω 连接了 Vs 引脚和 EN/UVLO 引脚。

是否可以将 EN/UVLO 引脚直接连接到电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    可以直接连接。

    此致、

    Shiven Dhir