This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:CDV/dt 电容器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426674/lm7480-q1-cdv-dt-capacitor

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

根据 TI 的原理图审阅、对于200mA 的浪涌、C736设置为33nF、R495设置为100欧姆。

但使用这些电阻器、电容器值时、基于 TINA 仿真、Vin 和 Vout 之间的延迟是~5.8ms。

但根据我们的设计要求、该延迟需要小于3ms。

我们如何实现相同的效果?

我们的 MOSFET 是 BSC026N08NS5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    您可以减小 Cdv/dt 电容、这将缩短启动时间、但也会增加浪涌电流量。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这是明确的。