This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:输入=输出时的工作模式和控制逻辑

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426789/tps61060-working-mode-and-control-logic-when-input-output

器件型号:TPS61060

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问输入电压=输出电压时的工作模式和控制逻辑、您能否帮助说明?

此外、这是否会导致输出电压出现一定的下降或超过5V 左右?

这是否会在这种工作条件下导致噪声问题?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    请允许我留出一些时间来相应地设置基准测试、并在稍后为您提供更新。

    BR

    Patrick