This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560BQDDAQ1 TJ 工作范围

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426292/tps54560b-q1-tps54560bqddaq1-tj-operating-range

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54560B

工具与软件:

您好!

TPS54560B-Q1的数据表第1页和第4页都显示了"–40°C 至150°C 的 TJ 工作范围"

而第40页显示了 IT 工作温度(°C) 为–40°C 至125°C

请帮助确认哪一项适合 TJ 工作范围。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好

    器件的工作结温范围为  –40°C 至150°C 如 第1页和第4页所述。 第40页提到的范围是 环境温度范围。  但是、若要更准确地估算该器件的 Ta、我建议您按照进行操作  8.2.2.13功率损耗估算  相同的计算过程。 我建议您查看 《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 D)(TI.com) 和 《限定符 TJ = TA 定义》(TI.com) 以了解更多详细信息。

    我希望这对您有所帮助。

    如果您有任何进一步的疑问、请告诉我  

    谢谢你  

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onkar。

    但从 TPS54560B (无汽车器件)数据表中、它还显示了–40°C 到150°C、我们不知道它基于 TJ 或 TA。 该器件还在第1页第4页中显示了–40°C 至150°C。

    它有点混淆、因为 TPS54560B-Q1是汽车级。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好

    工作结温范围可以相同、或者汽车和非汽车器件可以相同。 但查看数据表的封装信息部分、非汽车类器件具有更高的工作温度范围(150°C)、而汽车类器件具有 (125°C)。 让我在内部检查一下。 但我相信它可能会键入错误。 这两种器件的环境温度范围是 –40°C 至125°C。 不过、请使用 中所示的计算过程  8.2.2.13功率损耗估算  从而获得更好的画面。

    我希望这能解答您的问题。  如果您有任何疑问、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare