请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 工具与软件:
大家好!
我们在设计中使用 LM7480-Q1、EN 引脚与 VS 引脚连接、 根据数据表建议、对于我们使用分压器的情况、使能电压为1.96V、但我们正确获得了仿真输出。
我在这里附加了仿真结果



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.