This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:寄存器:使能信号

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425869/lm7480-q1-reg-enable-signal

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

大家好!
我们在设计中使用 LM7480-Q1、EN 引脚与 VS 引脚连接、 根据数据表建议、对于我们使用分压器的情况、使能电压为1.96V、但我们正确获得了仿真输出。

我在这里附加了仿真结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakhtiraam:

    EN 阈值为1.23V (典型值)

    电阻梯配置为 VS = 12.3V、这意味着 VIN 应> 13V、因此仿真中没有输出。

    此致、

    Shiven Dhir