This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:从过流限制中恢复、输出电容限制

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423875/tps2121-recovery-from-overcurrent-limit-output-capacitor-limit

器件型号:TPS2121

工具与软件:

尊敬的支持团队:
关于 TPS2121、我有两个问题。

(1)
过流保护功能激活后、系统如何恢复?
它会在过电流消失后恢复吗?
我想知道恢复所需的时间等信息。

(2)
在输出 VOUT 之后、电容器的电容似乎没有任何特定的限制、但有任何限制吗?
在重负载下应该会进行开关。
因此、VOUT 预计需要大约1000uF 的电容。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    我将进行检查并返回  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    您何时可以回答?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    1.激活过流保护后系统如何恢复?
    它会在过电流消失后恢复吗?
    我想知道恢复所需的时间等信息。

    当电流低于电流限制时、器件将在几微秒内退出电流限制。

    2.在输出 VOUT 之后、电容器的电容似乎没有规定任何特定的限制、但是是否有任何限制?

    在重负载下应该会进行开关。

    因此、VOUT 预计需要大约1000uF 的电容。

    只需确保选择 SS 引脚电容器、使器件能够在不发生热关断的情况下为1mf 电容器上电。 您需要高 ss 引脚电容。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    关于2:
    是否打算增加 SS 引脚上的电容大小来延长慢启动时间并为1000uF 输出电容器充电?
    我们希望看到一个快速切换电源的电路。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否打算增加 SS 引脚上的电容大小来延长慢启动时间并为1000uF 输出电容器充电?

    有。 我们需要减慢启动速度、以降低电流、从而防止热关断。