This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:电路短路

Guru**** 2415220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416053/tps61040-short-in-the-circuit

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件:TPS61041

工具与软件:

大家好、我已经使用 TPS61040DBVR 为通过3V 电池供电的板载晶体管提供6V 的电压。 晶体管被用作我的电路的开关。 一旦我放入电池、电路运行正常一段时间、但是4.7uF 输入电容器会发出低频嗡嗡声、然后电路停止。 我还观察到当发出嗡嗡声时、LED 闪烁。 为了调试这个问题、我使用了万用表、令我惊讶的是、电容器似乎短路了(尤其发出嗡嗡声)、并且6V 和 GND 之间也存在短路。 因此我取出电池、并检查是否存在短路线或其他问题。 电感器(输入3.3uH)短路。 我的问题是:电感器不会短路(因为它是线圈)? 另一个问题是如何使电路工作、每当我插入电池时、我观察到6V 和接地之间短路、这最终会导致整个电路出现故障。

我遵循了 e2e.ti.com/.../tps61041.pdf 数据表中的电路图 、并且遵循了布局。 我另一种猜测是我对电容器和电阻器使用了非常小的封装(最小的0402、电容器为0805)、这些封装导致制造错误或者布线可能彼此太近并导致短路、因为它们无法处理电流和电压大小(尽管负载太低、TPS61040DBVR 的 IO = 25mA)。 如果能就封装尺寸提出建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhawya:

    不建议 在接通电源时使用万用表测试输入/输出电容器是否短路。 我认为、当不使用电池时、 输入/输出电容器不会短路、对吧?

    使用 万用表进行测试时、电感器会短路。

    封装尺寸应该不是问题。 您可以仔细检查输入/输出电容器的直流额定值和有效电容。

    请断开 TPS61040D 的输出(晶体管)并放置3V 电池、检查是否可以获取稳定的6V Vout。

    另外、如果可用、请向我发送原理图和布局以进行检查。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    很抱歉这么晚才回复。 谢谢、是的、这是真的、使用万用表测量电容器时、电池电量耗尽时、电容器没有短路。 当电池耗尽时、是的、电感器短路。

    我会试试您在这里建议的方法。很遗憾、我没有可供共享的原理图。 我会让您随时关注它的运行情况。

    此致

    Bhawya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhawya:

    感谢您的更新。 如果您有任何新发现、请告诉我。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    我已经解决了这个问题、问题出在晶体管上、我在集电极引脚上添加了一个电阻器、电路工作正常。

    此致

    Bhawya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhawya:

    感谢大家分享好消息。

    我想先关闭机票。 如果您看到任何其他问题、您可以在此处进一步评论。

    此致

    Lei