This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735XMFEVAL:负载条件和布线

Guru**** 2501385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426636/lm2735xmfeval-load-conditions-and-routing

器件型号:LM2735XMFEVAL

工具与软件:

您好!

我想知道 这款在3V 到18V 电压范围内工作的 DCDC 转换器的电流输出限制是多少。

它是否能够承受250mA 电流输出?  

在数据表中、我看到 GND 平面应该保留在芯片下方特定区域之外、您能告诉我哪些区域?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cant:

    当 Vin = 3V、Vout = 18V、频率= 1.6MHz 时、假设电感为6.2μH、则最大 Iout 约为280mA、略高于250mA。

    如果使用双层板并假设器件位于顶层、则最好将底层 GND 平面保持在顶层 SW 平面下方的区域之外。

    此致

    Lei