This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:LMR36520

Guru**** 2506705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423906/lmr36520-lmr36520

器件型号:LMR36520

工具与软件:

大家好、uin=42V、Uout=24V 的电压。 连接方式为 Rfbt=100k、Rfbb=4.3k、L=47uH、Cout= 4*22uF。 当输出从250mA 加载到2A 时、我有高达 Uout=50mV 的纹波。 如果没有负载输出、则纹波为 Uout=130mV。 问题出在哪里呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请随附原理图。

    谢谢!

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil Ajani:

    我将发送原理图和 PCB 板。 我还发送输出 Uout=24V 和纹波107mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已为其分配工程师。 请期待一周中回复。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    如果您使用自动模式轻负载工作模式、则脉冲模式开关会导致输出纹波更高。 器件的 OPN 是什么?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我不知道 OPN 是什么意思? 你能向我描述一下吗? 直流/直流电源为电感式传感器和 LED 灯供电。 因此功耗范围为 mA 至0.5A。 这取决于用户连接到源。

    谢谢你

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    我的意思是这样的:

    如果您的器件未采用 FPWM 配置、在轻负载时、您将看到更大的纹波。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richarde:

    我们的电路中使用了 LMR38520ADDAR。 您是否认为、如果我们使用 LMR38520FADDAR、则整个负载范围(电流= 0 - 2A)内的输出电压纹波都相同?

    输出纹波是否会高达50mV?

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    是的、如果您使用 LMR38250FADDAR、则输出电压纹波将是相同的、因为其允许出现与轻负载条件下相同的电感电流纹波。 您应该会在50mV 时看到相同的输出波纹。  

    谢谢!

    Richard