This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36502:LMR36502扩频特性

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36502, LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426168/lmr36502-lmr36502-spread-spectrum-feature

器件型号:LMR36502
Thread 中讨论的其他器件: LMR36503-Q1

工具与软件:

您好!

根据 LMR36502数据表第3页的表、 LMR36502PS5RPER 和 LMR36502FS5RPER 具有 展频功能。 但数据表中没有这方面的说明。

能否详细解释一下   实现的展频功能?

您是否进行了一些测试比较、以了解具有此功能和不具有此功能的器件的 EMI 级别差异?

谢谢你。

此致

Rongfeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rong Feng:

    展频是通过假随机模式实现的。 内部振荡的总体展频在可用的情况下为+/- 3%。

    我尚未进行测试比较、但您可能会在 LMR36503-Q1上启用展频后看到现有的 EMI 数据。 预计非展频将具有较差的性能。

    谢谢!

    Richard